Mouser新闻中心
Mouser Facebook Mouser Twitter Mouser RSS Feed Mouser YouTube Channel Mouser Google+ Mouser LinkedIn Mouser Subscription Center Mouser Blog
Mouser新闻中心
请立即发布

贸泽电子推出用于可穿戴设备的超低功耗Bosch BMI270智能IMU

贸泽电子推出用于可穿戴设备的超低功耗Bosch BMI270智能IMU

2019年8月28日 - 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Bosch的BMI270 智能惯性测量单元 (IMU)。此款超低功耗IMU采用Bosch 的MEMS工艺技术,大大减小了加速度计的偏移并提高了灵敏度。BMI270包含直观的手势、情境和活动识别功能,并集成了即插即用计步器,特别适合可穿戴设备、可听戴设备、增强现实和虚拟现实 (AR/VR) 等应用。

贸泽供应的Bosch BMI270 IMU有两个特定应用版本,均同时集成了16位三轴陀螺仪和16位三轴加速度计。针对Google™的Wear OS所设计的"手势"版,用户能够使用手腕手势(比如弹进/弹出、手臂上抬/下放和手腕摇晃)对设备进行导航。"情景和活动"版具有识别情境活动和活动变化(如站立、行走和坐在车内)的高级功能。IMU内置的业界首款自校准陀螺仪采用了Bosch独有的静止组件重新调整 (CRT) 功能,可补偿MEMS焊接漂移,从而在测试和制造过程中为原始设备制造商 (OEM) 节省宝贵的时间和成本。

BMI270器件可以在不唤醒主系统处理器的情况下,独立处理活动跟踪、计步和手势识别等多个功能,因此能够延长系统电池寿命。这些独立于处理器的功能包括在达到一定步数时发送中断信号,或在用户站起来并开始行走时激活GPS并设置地理栅栏。该器件具有智能电源管理系统,以超低功耗运行功能强大且准确的手势和活动识别功能,电流消耗仅为30μA。

BMI270的尺寸为2.5 mm × 3.0 mm × 0.8 mm,与Bosch的BMI160、BMI260、BMI261和BMI263 IMU引脚兼容,可在现有设计中直接替换。

有关详情,敬请访问www.mouser.cn/bosch-sensortec-bmi270。

贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。

关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的授权电子元器件分销商,专门致力于以高效的方式,向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自近800家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的26个客户支持中心为客户提供贴心的服务。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。

关于Bosch 
Bosch Group是全球知名的技术和服务供应商,致力于通过点燃激情的创新型产品和服务提高全世界人们的生活质量。

注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。



公司信息联络人:
Kevin Hess, Mouser Electronics
高级营销副总裁
(817) 804-3833
Kevin.Hess@mouser.com
亚洲区公司信息联络人:
田吉平 Daphne Tien
亚太区市场与商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
Daphne.Tien@mouser.com
亚洲区媒体新闻联络人:
王嗣理 Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
电话:+86 (21) 2219-4000 #4817
手机:+86 13918801405
Ceres.Wang@mouser.com
返回新闻中心