Now Shipping from Mouser: ScioSense AS6040 Ultra Low-Power Ultrasonic Flow Meter

Aankondiging nieuwe producten

Blijf in contact


August 5, 2021Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AS6040 ultrasonic flow meter from ScioSense. The ultra-low-power meter is designed for industrial and residential gas meters, and suitable for water meters.

The ScioSense AS6040, available from Mouser Electronics, incorporates four system blocks — supervisor, analog front end, post processing, and interface — to create a single-chip solution for flow rate measurements. The supervisor features an integrated ultra-low-power 32-bit CPU to manage all tasks, making the AS6040 autonomous. The front end integrates a high-voltage driver, an integrated programmable gain amplifier, and an offset-stabilized comparator in the receive path, plus precision time-of-flight measurement, amplitude measurement, and temperature measurement. The meter’s Serial Peripheral Interface (SPI) bus makes it compatible with almost any host microcontroller, simplifying integration.

Mouser also stocks the AS6031 ultrasonic flow meter, which combines precise measurement and complex flow calculation to simplify the design of next-generation ultrasonic water and heat meters. The AS6031 is based on the TDC-GP30 platform and uses the same high-performance front end for driving the transducers and processing the receive signal to extract the time-of-flight information. An additional programmable amplifier allows handling weaker receive amplitudes.

The AS6040 and AS6031 meters are supported by the AS6040 development tool and AS6031 development tool, respectively. Enabling quick and easy start-up and evaluation, the kits support the functionality needed for standard water and heat meters and offer user-friendly configuration.

To learn more about the AS6040, go to https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-as6040-meters/. For more information on the AS6031, visit https://www.mouser.com/new/sciosense/sciosense-as6031-soc/.

 

Als een wereldwijd geautoriseerde distributeur heeft Mouser het grootste assortiment ter wereld aan de nieuwste halfgeleiders en elektronische componenten – op voorraad en klaar voor verzending. Mousers klanten kunnen 100% gecertificeerde en legitieme producten verwachten die volledig herleidbaar zijn naar elk van de productiepartners. Om klanten te helpen bij het versnellen van hun ontwerpen, bevat de website van Mouser een uitgebreide bibliotheek aan technische hulpmiddelen, waaronder een Centrum voor technische materialen, samen met infobladen van producten, leverancierspecifieke referentieontwerpen, gebruiksaanwijzingen, informatie voor technische ontwerpen, technische tools en andere nuttige informatie.

Over Mouser

2026 - Mouser is een toonaangevende geautoriseerde distributeur van elektronische componenten en producten voor industriële automatisering. Met meer dan 6,8 miljoen producten van meer dan 1.200 fabrikantenmerken bieden wij het breedste assortiment producten uit voorraad aan. Onze divisie voor elektronische componenten richt zich op ontwerpers en inkopers en biedt nieuwe producten op het gebied van halfgeleiders, passieve componenten, verbindingstechnologieën en aanverwante elektronische technologieën. Onze divisie voor industriële automatisering ondersteunt bedrijven bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van hun productieapparatuur en -processen met oplossingen die bestaan uit de nieuwste sensoren, bedieningspanelen, PLC's en motorbesturingen, die uit voorraad leverbaar zijn voor onmiddellijke verzending.

Mouser biedt een uitmuntende klantenservice via 28 vestigingen wereldwijd, die ondersteuning bieden in de lokale taal, valuta en tijdzone. We verzenden dagelijks producten naar meer dan 650.000 klanten in 223 landen en gebieden vanuit onze ultramoderne distributiecentra met een totale oppervlakte van meer dan 1,5 miljoen vierkante voet (139.355 m²) in de agglomeratie Dallas, Texas. Ga voor meer informatie naar https://www.mouser.com.

Over ScioSense

2026 - ScioSense is a leading manufacturer of cutting-edge sensor technology that fits today's challenges. ScioSense focuses on humidity, gas/air quality, temperature, pressure, and flow sensor types for customers needing state-of-the-art components or full functional applications.

Handelsmerken

Mouser and Mouser Electronics zijn gedeponeerde handelsmerken van Mouser Electronics, Inc. Alle andere producten, logo's en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd kunnen handelsmerken van hun betreffende eigenaren zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kevin Hess, Mouser
Senior Vice President Marketing
+1 (817) 804-3833
Voor persvragen kunt u contact opnemen met:
Kelly DeGarmo, Mouser
Manager, Corporate Communications en Media Relations
+1 (817) 804-7764